Какие у приборов ION заводские настройки «по-умолчанию» глубины хранения профиля нагрузки (интервальные приращения активной и реактивной принятой и отданной электроэнергии)?

Настройки глубины хранения профиля нагрузки отличаются у разных моделей ION. Кроме того есть отличия в разных версиях прошивки у одних и тех же моделей ION.

С завода у всех приборов настроены 15-ти минутные интервалы для сохранения данных.

Глубина хранения «по-умолчанию» для недавних версий прошивки (2010г):

ION7330 / ION7350 с прошивкой для коммерческого учёта --- 3360 записей, ( 35 суток).
ION7330 / ION7350 с прошивкой для некоммерческого учёта --- 930 записей, ( около 9,7 суток).

ION7550 / ION7650 --- 3360 записей, ( 35 суток).

ION8600A и ION8800A/B/C  --- 9120 записей, ( 95 суток).

ION8600B / ION8800 --- 6240 записей, ( 65 суток).

ION8600C / ION8800 --- 35040 записей, ( 365 суток).

Глубину хранения легко можно изменять как в меньшую, так и в большую сторону, изменяя интервал сохранения данных и количество записей.
У приборов ION с функцией коммерческого учёта при этом будет необходимо отключать блокировку.
Внимание!! До изменения любых настроек сохранения данных надо сохранить важные данные (на любом внешнем носителе информации или на компьютере).

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: