Описание типичной ситуации:
SCADA-система ведёт опрос Micrologic 5.0ACompactNSX.
На запрос регистров измерения напряжения ( №999 и далее) Micrologic отправляет неверный ответ:
вместо 0 отправляет 32768.
Прошу Вас обратить внимание на то, что измерительные функции у разных моделей Micrologic отличаются.
(см. , например, каталог CompactNSX).
В данном случае Вы производите отпрос Micrologic 5.0ACompactNSX.
Micrologic 5.0A не измеряет напряжения и , соответственно, эти регистры оказываются незадействованными в данной модели Micrologic. При запросе незадействованных регистров Micrologic отправляет в ответ значение 32768 (8000 hex).
Т.е., Micrologic исправен. Вам надо откорректировать настройки SCADA-системы.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна