A. Как считается число используемых точек?
Число используемых точек как для клиентов, так и для серверов Vijeo Citect, считается динамически в режиме исполнения по числу используемых тегов. При этом учитываются теги, используемые в алармах, трендах, отчетах, событиях, суперджинах, отображаемые на страницах, а так же читаемые или записываемые с помощью функций Cicode TagRead(), TagWrite(), TagGetProperty() или по интерфейсам DDE, ODBC, CTAPI. Каждый конкретный тег учитывается только при первом использовании. Для тегов, представляющих собой массив, считается число элементов массива. Несколько тегов, имеющих один и тот же адрес, считаются как несколько точек.
Б. В чем различие плавающих и статических лицензий?
Лицензии клиентов управления могут располагаться либо на отдельном ключе (статические лицензии), либо на ключе сервера, в этом случае лицензии являются «плавающими». Лицензии веб-клиентов управления могут располагаться только на серверном ключе и всегда являются «плавающими». Для «плавающих» клиентов число точек должно равняться числу точек соответствующего сервера. Для статических клиентов число точек может быть произвольным.
В. В чем ограничение клиента управления, включенного в серверную лицензию?
Единственное ограничение клиента управления включенного в серверную лицензию – то, что он является статическим и привязанным к данному ключу. Весь остальной его функционал идентичен обычному клиенту управления.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна