Вопрос: Возможно ли продиагностировать работу отдельных модулей, находящихся в шасси контроллера Quantum , функционирующем в режиме «RUN STANDBY»?
Среда/Окружение/Версии: - Среда программирования Unity Pro с версии v4.1, Среда программирования Control Expert с версии v14.0
Решение: - К сожалению нет. Для системы Quantum HSBY в момент нормального функционирования «виден» только контроллер «RUN PRIMARY».
Но есть косвенный способ диагностики исправности всего STANDBY контроллера (в том числе и модуля питания). Для этого необходимо анализировать состояние битов 2 и 3 системного регистра %SW61 (Other PLC running in standby CPU mode).
Две единицы в этих битах свидетельствуют о том, что второй контроллер все еще находится в режиме «RUN STANDBY», а это возможно только при полностью , исправных его компонентах (модулях). Проверка работоспособности модулей происходит на аппаратном уровне, и в случае неисправности любого модуля контроллер «уйдет» в «OFFLINE», что и отразится на содержимом регистра %SW61.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна




Потрібна допомога?
Інструмент вибору продукту
Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.
Розрахувати вартість
Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Довідковий центр
Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.