1. Программировать (загружать конфигурацию) через последовательные порты 1-4 можно только в мультиплексорах Modbus Plus -->Modbus, таких как например NW-BM85C002 у которого есть 4 Modbus порта.
2. NW-BM85S485 не имеет Modbus портов. У него есть порт(ы)Modbus Plus и 4 свободнопрограммируемые порты с интерфейсом RS485.
Mультиплексор NW-BM85S485 программируется (загружается ) только через порт(ы) Modbus Plus.
Для этого на Вашем компьютере должен быть установлен драйвер протокола Modbus Plus и необходимо наличие интерфейсной платыв PCI слот компьютера или выносной преобразователь USB ---> Modbus Plus (TSXCUSBMBP). Все необходимые драйверы для любых адаптеров и преобразователей Modbus Plusесть в программном пакете MBXDriverSuiteV7.1
Опубліковано для:Schneider Electric Україна