С модулем 140 EHC 202 00 можно применять и инкрементальные энкодеры с интерфейсом RS 422 и энкодеры с выходом Push-pull.
Все будет зависеть от того, какое питание у Вас есть в наличии. Если есть питание для датчиков 5 V DC, то следует применять энкодеры с интерфейсом RS 422. (на вход VREF модуля 140 EHC 202 00 необходимо подать 5 вольт)
Если имеется питание 11....30 вольт DC, то следует применять энкодеры с выходов Push-pull (на вход VREF модуля 140 EHC 202 00 необходимо подать 24 вольта).
Если используются все выходы энкодера, то в настройках модуля (в Unity Pro) следует выставить режим "quadrature counter ".
Общая схема подключения энкодеров для канала 1 приведена файлах описания данного модуля.
Если у энкодера задействуется только один выход, следовательно, на модуле будет задействован 1 вход, (Input 1A+). К нему и подключайте выход вашего энкодера.
В этом случае:
Вход 3 (Input 1В+) соедините с плюсом (для счета в "+") или с нулем ( для счета в" -" ). См. описение модуля 140 EHC 202 00 в Help-e к Unity Pro.
Если Вы не собираетесь предустанавливать счетные регистры модуля, то вход 5 также соедините с плюсом питания энкодера.
Если Вы не собираетесь сбрасывать выходы модуля, то вход 7 соедините с плюсом питания датчика.
Вход 11 ( Enable) должен быть соединен с минусом питания энкодера.
Вход 15 –это выходной сигнал модуля, если он Вам не нужен, то и не соединяйте его ни с чем.
Вход 17 (VREF1) соедините с плюсом источника питания энкодера (в зависимости энкодера +5, +12 или +24 вольта).
Входы 39 и 40 это клеммы для подачи на модуль внешнего питания 24Vдля функционирования его выходов. Если у Вас выходные сигналы не используются, то и их питание не нужно, входы 39 и 40 оставьте несоединенными.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна