Встроенный блок питания ION7550/7650 в штатной комплектации обеспечивает возможность запитать прибор как от переменного, так и от постоянного напряжения в широком диапазоне.
Диапазон питания переменным напряжением 85-240 В, ±10% частота 47-63 Гц.
Диапазон питания постоянным напряжением 110-330 В, ±10%.
Диапазон питания переменным напряжением 85-240 В, ±10% частота 47-63 Гц.
Диапазон питания постоянным напряжением 110-330 В, ±10%.
Если необходимо питание от постоянного напряжения в диапазоне от 20 до 60 В, то надо это указать как опцию призаказе ION.