Встроенный блок питания ION7300/ION7330/ION7350 в штатной комплектации обеспечивает возможность запитать прибор как от переменного, так и от постоянного напряжения в широком диапазоне.
Диапазон питания переменным напряжением 95-240 В, ±10% частота 47-440 Гц.
Диапазон питания постоянным напряжением 120-310 В, ±10%.
Если необходимо питание от постоянного напряжения в диапазоне от 20 до 65 В, то надо это указать как опцию призаказе ION.