Используется для связи контроллера Premium с компьютером преобразователь и кабель.
Существует вариант для СОМ порта, это единый кабель и преобразователь с заказным номером TSX PCX 1031.
Длина кабеля 2,5 метра и на концах имеет разъёмы 15 контактный SUB-D и круглый Mini-DIN для контроллера.
Питание преобразователя для данного кабеля осуществляется от контроллера через Mini-DIN разъём.
(этот вариант достаточно старый и мало какие устройства имеют СОМ порт)
Для USB порта в компьютере необходимо использовать преобразователь TSXCUSB485 и кабель TSXCRJMD25.
В преобразователе присутствует два переключателя – верхний должен стоять:
- в положении 0 – TER MULTI (для связи нескольких или одного контроллера)
- в положении 2 - TER DIRECT (только для одного контроллера).
Второй переключатель находится на боку и должен находиться в состоянии OFF (Polarization).
Питание преобразователя осуществляется от компьютера по USB, поэтому обращаем внимание, что
- питание для USB порта на компьютере должно быть разрешено!
В некоторых из ноутбуков в SETUP установках блокируется подача питания по USB или блокируется при работе от аккумулятора.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна