Подскажите, пожалуйста, что означает коэффициент трансформации 1/470 специального трансформатора тока CSH 200?
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, что означает коэффициент трансформации 1/470 специального трансформатора тока CSH 200? Я так понимаю 1 - это 1Ампер первичного тока,а 470 милиАмпер вторичного. Я правильно мыслю? И ещё,в уставках SEPAM прописано 50N/51N значение 7А, время 0,3 сек. Вот эти 7А - это первичный ток или вторичный?


Ответ:
1/470 - это означает 1 А вторичного тока датчика CSH к 470 А первичного тока.
Так как датчик CSH согласован с Sepam и работает на определенную нагрузку (вход Io), рассмотрение вторичного тока датчика CSH не имеет практического смысла. Проще говоря, 470 - это количество витков вторичнного провода на сердечнике. Уставки в Sepam вводятся в первичных величинах. Измерение тока Io также возможно только в первичных величинах.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: