Частота дискретизации 36 точек на перод используется в токовых защитах, а также для расчета действующего значения тока с учетом гармоник до 17 включительно. Все остальные защиты работают по гармонике основной частоты. Встроенный осциллограф работает с частотой 12 точек на период для Sepam 20 и 40. В Sepam серии 80 есть возможность осциллографирования с частотой 36 точек на период, длина осциллограммы при этом уменьшиться втрое.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна