По какой причине Контроллер “Standby” уходит в состояние “Stop Offline” с кодом остановки 8010

Контроллер “Standby” иногда может уйти в состояние “Stop Offline” с кодом остановки 8010по вине кабельной системы.Данная ситуация возникает, когда:

1. Для одноканального модуля CRP93100. Поврежден коаксиальный кабель на участке от сплиттера до модуля CRP “Standby”-контроллера. В этом случае “Standby”-контроллер уходит в режим “Stop Offline” с кодом остановки 8010, а “Primary”-контроллер остается в режиме Run Primary.

2. Для двухканального модуля CRP93200 возможны варианты.

- Имеются повреждения коаксиальных кабелей А и В на “Standby”- стороне (от сплиттеров до CRP93200 “Standby”-контроллера).

- Один из кабелей поврежден на “Primary”-стороне (от сплиттера до CRP93200 “Primary”-контроллера), другой на “Standby”- стороне (от сплиттера до CRP93200 “Standby”-контроллера). В этом случае “Standby”-контроллер также уходит в режим “Stop Offline” с кодом остановки 8010.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: