Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Communication is Interrupted to USB Devices
Issue:

In some cases, if the UPS's USB cable is plugged into a USB hub, other devices

connected to the hub may briefly (typically 2-6 seconds) lose communication

with the host when the UPS retransfers from On-Battery to On-Line.

Product Line:

Back-UPS, Back-UPS PRO, Back-UPS ES,

Environment:

UPS with USB communication capability.

Cause:

The power line noise that is created by this re-transfer to On-Line operation can ""bleed"" onto the USB cable
and onto the hub itself thereby interfering with the USB signal of other devices connected to the hub. Whether or not this happens
depends on several factors including the amount of susceptibility the device has to noise transients, and how much noise is
generated during the transfer. Therefore, this will NOT happen with every hub, USB device, or every time the UPS goes to battery.


Resolution:

The easy fix for this is to connect the APC USB cable directly to a USB port directly on the PC, not on the hub. This is the
recommended connection procedure outlined in APC's Release Notes. Typically computer's will almost always have at least 2 USB ports.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:

Потрібна допомога?

  • Почніть тут!

    Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.

  • Звернутися до служби підтримки

    Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.

  • Де придбати?

    Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.

  • Переглянути відповіді на поширені запитання

    Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.

Я хочу отримувати новини й комерційну інформацію від компанії Schneider Electric і її дочірніх підприємств через електронні засоби зв’язку, зокрема електронною поштою. Я також даю згоду на збір інформації про мою взаємодію з отриманими електронними листами, зокрема відкриття й натискання елементів (через вбудовані в зображення приховані пікселі), для оцінки ефективності й удосконалення повідомлень. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності.