Вопрос: - Назначение входа MAP_IDX в функциональном блоке TCP_IP_ADDR.
Среда/Окружение/Версии: - Unity Pro , Control Expert все версии.
Ответ: - Вход MAP_IDX в функции TCP_IP_ADDR предназначен для задания адреса ModbusSlave-а при работе через мост Modbus_TCPIP / Modbus RTU. В этом случае на адресных входах функции TCP_IP_ADDR задается IP-адрес моста, а на входе MAP_IDX задается Modbus-адрес нужного устройства.
В случае, если мост не используется, то на вход MAP_IDXзадается 0 или 255. Рекомендован «ноль».
Опубліковано для: Schneider Electric Україна




Потрібна допомога?
Інструмент вибору продукту
Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.
Розрахувати вартість
Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Довідковий центр
Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.