Что делать, если сработал датчик давления элегаза в выключателе?
Во-первых, датчик давления служит только источником информации о том, что давление элегаза в выключателе понизилось и никак не воздействует на привод выключателя.

Во-вторых, при срабатывании датчика возможны две ситуации: утечка элегаза из-за разгерметизации корпуса или дефект самого датчика.

Операцию по выяснению причин утечки и заполнения выключателя элегазом, а также замену датчика давления проводят только специалисты Шнейдер Электрик.

В любом случае, при срабатывании датчика давления работоспособности и безопасности электроустановки ничего не угрожает. Все типовые испытания выключатель проходит при давлении элегаза равному уставке датчика (например, для выключателей LFэто 1 bar).

Соответственно, выключатель сохраняет все свои характеристики при давлении уставки срабатывания. Для выключателей LF также проводились испытания при отностительном давлении элегаза 0 bar.

При срабатывании датчика необходимо вывести выключатель из работы и обратиться в Шнейдер Электрик для вызова специалиста, который определит и устранит причину срабатывания, если это возможно на месте.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: