Модуль MES114F. Работа в режиме постоянного и переменного тока.
Режим DC:
Порог переключения - 154 В.
Гарантированное срабатывание при напряжении > 176 В.
Гарантированное несрабатывание при напряжении < 137 В.
Режим AC:
Порог переключения - 120 В.
Гарантированное срабатывание при напряжении > 176 В.
Гарантированное несрабатывание при напряжении < 48 В.
Модуль MES120G.
Режим DC:
Порог переключения - 155 В.
Гарантированное срабатывание при напряжении > 170 В.
Гарантированное несрабатывание при напряжении < 144 В.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна