Инжекторы устройств контроля изоляции Vigilohm XM300C, XML308/316, iMD-iM10, iMD-iM20, iMD-iM400 и др. генерируют в контролируюмую сеть специальный измерительный низкочастотный токовый сигнал. Недопустимо включать одновременно два и более инжектора в одной сети, т.к. они будут мешать работать друг другу.
При использовании устройств контроля изоляции Vigilohm в сети с несколькими вводами и секционными выключателями :
-- для подключения нескольких устройств XM300C, XML308, XML316 применяются специализированные контроллеры управления XLI300 и XTU300, позволяющие организацию сложных сетей, содержащих до 4-х инжектирующих устройств типа XM300C, XML308, XML316.
-- для подключения нескольких устройств iMD-iM20, iMD-iM400 можно использовать имеющийся у приборов вход запрета инжекции. Схема подключения приведена в руководстве пользователя данных приборов.
См описание в каталоге Vigilohm.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна