PL7 - это старая среда программирования и не поставляется с 2012 года.
Обычно изменение и добавление новых версий происходит используя установку новой версии PL7 или нового (SP) сервис пака.
Последняя версия 4.5 и SP5 размещены на "облачном хранилище" и может работать как ДЕМО-версия 21 день без авторизации.
Возможно изменение при условии, если основной файл имеет указанную версию.
(имя файла – «cpu.fam» АКТУАЛЬНАЯ версия «3.0» в директории ...PL7\PL7PRO45\ATS10\CPU )
Можно в директорий с описанием процессорных модулей добавить процессорный файл для конкретной версии.
Для каждой конкретной версии необходимы два файла.
Пример, для TSX 3722 v6.4 – в директории ...PL7\PL7PRO45\ATS10\CPU
должны быть добавлены файлы – «tsx3722_v064.ref» и «tsx3722_v064.tsx».
Для контроллеров Premium служит другой директорий ...PL7\PL7PRO45\ATS20\CPU.
В актуальной (последней) версии "PL7 4.5 SP5" (это ссылка) – все необходимые файлы присутствуют.
За последние годы (с 2012) были ещё 4 HF (хот-фикса).
Информационные письма можно посмотреть и скачать с "облачного хранилища". (это ссылка)
Файл с сылками на контроллер Premium на "облачном хранилище". (это ссылка)"
Опубліковано для:Schneider Electric Україна