Какая обработка программы бывает для среды программирования PL7 и как её задать?

PL7 - старая программная среда не поставляется с 2012 года.

Цикл контроллера для Modicon TSX – обычный "MAST", быстрый "FAST".
Для цикла MAST можно задать обработку двух видов:

  • ЦИКЛИЧЕСКая (Cyclic)
  • ПЕРИОДИЧЕСКая (Periodic).


При обработке программы по «Циклическому» заданию время исполнения будет зависеть от  величины программы и ветвлений внутри программы.
Величина времени может в значительной степени колебаться.

При обработке программы по ПЕРИОДИЧЕСКому циклу обычно просматривают время исполнения и ставят величину несколько большую чем максимальный цикл программы.
Для ПЕРИОДИЧЕСКого (Periodic) цикла MAST величина времени цикла будет равна установленной величине.
ПЕРИОДИЧЕСКий цикл используется, если надо вычислять значения за конкретный период времени, к примеру, для PID регуляторов.

Для цикла FAST можно задать обработку только ПЕРИОДИЧЕСКую (Periodic).

Задания нужных величин производится в «Application Brouser» в меню «Hardware Configuration» далее двойным нажатием левой кнопки мыши войти в меню процессорного блока.
Откроется меню процессорного блока, где можно задать цикл MAST и цикл FAST.

Посмотреть установленные значения можно  в «Application Brouser» меню «Program» подменю «MAST Task» и сделать надпись активной.
Далее достаточно нажать правую клавишу на мышке и откроется окно цикла MAST, выбрать свойства «Properties».
Аналогично можно посмотреть установленное задание для цикла FAST.

Информационные письма можно посмотреть и скачать с "облачного хранилища". (это ссылка)
Файл с сылками на контроллер Premium на "облачном хранилище". (это ссылка)"


Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: