Выставить первоначально основные уставки можно, незапитывая Micrologic 5.3A, с помощью переключателей Ir и Isd.
Запитать Micrologic 5.3A можно несколькими способами:
1. Подать питание 24В DC от внешнего источника, используя клеммник питания 24В или NSX-cord (при наличии).
2. С помощью переносной батареи LV434206.
3. С помощью модуля техобслуживания TRV00910.
4. Прогрузка первичным переменным током величиной около 20% от In. Но в некоторых случаях, например при неправильных настройках функции ENCT, защита будет сразу отключать аппарат,
что сделает изменения уставок невозможным.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна