Клиенту необходимо:
- Превысить 1250А до 1275А на 12 минут
- Превысить 1250 А до 1822А на 4 минуты
Перегрузки планируются систематически.
В данном случае мы не можем гарантировать надежную работу выключателя по следующим причинам:
- Выключатель находится в ячейке клиента, и мы не знаем как проводились испытания на перегрев, каково максимальное значение температуры, достигнутое при испытаниях.
Иногда мы допускаем такую работу, но при значениях превышения не более 20% и времени перегрузки менее 4 минут. Но только в случае фиксированной версии, т.к. основные проблемы исходят от втычных контактов.
К тому же, мы никогда не испытывали выключатели на запрашиваемые клиентом (не регламентированные стандартом) перегрузки.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна