Выключатели LF никогда не испытывались по специальной программе IEC 60721-2-1 & IEC 600687-2-2. Все выключатели заявлены как выключатели для внутренней установки и соответствуют требованиям стандарта IEC 62271-1 (§2.1.1) в части рабочей температуры -25 °Cto + 40 °C.
Наш специальный департамент может адаптировать выключатель для применения в химически активных атмосферах.
ДляSO2 >0.5ppm
ДляH2S >0.1ррm