Суммарный ток отключения выключателей Evolis можно вычислить самостоятельно исходя из данных каталога.
N1 x Isc²
Для Evolis 25 kA (145mm), число отключений номинального тока кз 100
Поэтому, 100 x 25 kA² = 62500 kA²
Для Evolis 31.5 kA (185mm), число отключений номинального тока кз 50
Поэтому 50 x 31.5 kA² = 49612 kA²
Для Evolis 40 kA (240mm), число отключений номинального тока кз 40
Поэтому, 40 x 40 kA² = 64000 kA²
Опубліковано для:Schneider Electric Україна