Описание принципа работы дано в IEC 62271-1.
Ниже 35%Un – выключатель отключается автоматически
Между 35 и 70% выключатель отключается только если вы даете команду на отключение
style='s, bd@, ight:normal'> 25 kA (145mm), число отключений номинального тока кз 100Поэтому, 100 x 25 kA² = 62500 kA²
Для Evolis 31.5 kA (185mm), число отключений номинального тока кз 50
Поэтому 50 x 31.5 kA² = 49612 kA²
Для Evolis 40 kA (240mm), число отключений номинального тока кз 40
Поэтому, 40 x 40 kA² = 64000 kA²