Можно ли расширить диапазон температур хранения выключателей среднего напряжения до -50+70С
Диапазон температур хранения выключателей среднего напряжения прописан в инструкции по эксплуатации и составляет от -40 до +70 °C.

Расширять данный температурный интервал нельзя по следующим причинам:

Согласно стандарту IEC 62271-1 диапазон температуры хранения выбирает сам производитель. Нами был выбран указанный выше диапазон и под него подбирались все комплектующие выключателей.

Если посмотреть на спецификации поставщиков, то они на комплектующие указывают этот же интервал.

Испытания при более низких температурах не проводились и мы не знаем, что произойдет с пластиком, катушками, печатными платами при -50.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: