ВОПРОС:
ATV71 В верхнем левом углу дисплея сообщение NST после подачи силового питания. Преобразователь не запускается.
Среда/Окружение/Версии:
ATV71
РЕШЕНИЕ:
Если команда управления подается одновременно с подачей силового питания, то в этом случае на дисплее будет
сообщение NST . Для того, чтобы преобразователь вставал в готовность после
подачи силового питания, нужно:
подать команду управления на дискретный вход после подачи силового питания
или в меню ВХОДЫ-ВЫХОДЫ параметр tCt установить на LEL.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна