У нас в некоторых КТП стоят автоматы Compact NSX 250В Mic 2.2-М 220А, в нем есть защита от перекоса фаз по току. Нужно узнать, можно ли эту защиту как-то отключить?

В Compact NSX 250В Mic 2.2-М 220А (LV431520) предназначен для защиты электродвигателей. В нем есть защита от неполнофазного режима работы. Она срабатывает при следующих условиях:

Небаланс фазных токов более 30% от среднего тока.

Время срабатывания:

  • при пуске 0,7 секунды;
  • 4 секунды в режиме длительной работы.

Данная защита не отключается.

Возможна замена расцепителя. Mic 2.2-М220А (LV431520) на Mic 2.2 250А 3 пол. каталожный номер LV431470. Это расцепитель для защиты распредсетей. Комплект винтов с фиксированным моментом затяжки - каталожный номер LV429513 для установки расцепителя.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: