Вопрос (Проблема):
Каков Минимальный и Максимальный ток необходим для терминалов XBTN 200 и 400 на контактах 7 и 8?
Серия/Окружение/Версии:
XBTN200, XBTN400, Vijeo Designer Lite
Решение:
Для питания терминала XBTN2/400 необходимо использовать блок питания со следующими характеристиками: 5V +/- 5% . 200 мА .
Опубліковано для: Schneider Electric Україна