Вопрос (Проблема):
Какое подключение необходимо спользовать для модуля TWIDO CANopen Master (TWDNC01M) к ПЧ Altivar 312?
Серия/Окружение/Версии:
TWIDO CANopen Master, TWDNC01M, Altivar 312
Решение:
Схема кабеля для подключения к разъему SUB - D9 на модуле TWIDO CANopen (TWDNC01M) и RJ45 на ПЧ ATV 312 представлена ниже :
TWDNC01M (DB9).......................................................>» ATV 312 (RJ 45 )
CANH ( 7 ) ....................................................... >» CANH ( 1 )
CANL ( 2 ) ....................................................... >» CANL ( 2 )
GND ( 3 ) ......................................................>» GND ( 3 )