В Руководстве по эксплуатации, Compact NSX100 - 630 целый раздел посвящен оборудованию для обслуживания NSX (стр. 107 -118). В том числе Автономному испытательному комплекту (Модуль техобслуживания) с програмным обеспечением LTU. См. Глава 4, стр.107, прикладываю. Отдельно модуль TRV00911 может быть использован для общей проверки действия расцепителя Micrologic, временного отключения тепловой памяти или защиты от замыкания на землю при прогрузке первичным током. См. краткую инструкцию.
Также прилагаем инструкцию по эксплуатации комплекта техобслуживания TRV (см. вложение)
Опубліковано для:Schneider Electric Україна