Masterpact NW25 Micrologic 6.0A готовим к прогрузке. Есть ли возможность отключить защиту от замыкания на землю на время прогрузки прямым током? Как можно это сделать?
Защиту от замыкания на землю можно отключить на время прогрузки прямым током с помощью Мини-устройства проверки кат. № 33594, или полного испытательного комплекта кат. № 33595.
При отсуствии таких приборов защиту можно вывести установив следующие перемычки на клеммах аппарата: "Т1"-Т2", "Т3"- Т4", "F1"-"M1", "M2"-"M3".

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: