В зависимости от длины кабеля и типа применения может возникнуть необходимость использования выходных фильтров:
дросселей двигателя, ограничивающих dv/dt;
синусных фильтров, особенно эффективных при большой длине кабеля.
Используйте таблицу (см. прилагаемый файл с выдержкой из каталога) для определения необходимости применения дросселя или синусного фильтра в зависимости от типа и длины кабеля. Бронированный кабель является экранированным кабелем.
ДРОССЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ:
Обратите внимание: если после проверки по таблице необходим дроссель двигателя, то обязательно проверьте максимальную длину кабеля для конкретного ПЧ. Для этого используйте таблицу на стр.166.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна