ATV212: при задании скорости потенциометром (подключение к VIA) скорость не регулируется.
Проверьте и установите, если есть отличие:

Переключатель SW100 = U;

Параметры:
FMOD = 1;
CMOD=0;
F111=2;
F109 = 0;
F201 = 0;
F203 = 100%;
F202 = 0;
F204 = 50 Hz;
FH = 50 Hz;
UL = 50 Hz.

Можете сбросить ПЧ на заводские настройки: TYP=3. Все параметры станут корректными для задания частоты по входу VIA и подачи команды СТАРТ коммутацией F и P24. Переключатель SW102 должен быть в положении SOURCE.

Проверьте тестером (мультиметром) значение сигнала и его полярность: сигнал должен быть положительным относительно клеммы СС.

Проверьте наличие сигнала на входе F.

При положении переключателя SW102 в положении SOURCE для запуска ПЧ на входе F должно быть напряжение 24В с клеммы P24: используйте кнопку с фиксацией либо перемычку.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: