Коэффициенты шкалирования прибора PM710 в регистрах 4105-4108 доступны только для чтения.
Эти коэффициенты автоматически изменяются при изменении настроек прибора (коэффициентов трансформации по току и напряжению, масштабного множителя по напряжению) и с увеличением величины накопленной энергии.
Значения в регистрах шкалирования 4105-4108 используются как для пересчёта значений, передаваемых по протоколу Modbus (в формате Integer), так и для автоматического преобразования значений токов, напряжений мощностей и энергии в числовое значение для их отображения на экране прибора в наиболее удобном для чтения виде.
В приборе PM710 использован наиболее оптимальный, с точки зрения разработчиков, алгоритм использования коэффициентов шкалирования.
Не нужно волноваться, если значения в регистрах 4105-4108 изменились. Нужно просто использовать эти регистры при необходимости.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна