1. Оптический кабель (мультимодовый) 490NOC00005
2. Ethernet коммутатор с оптическими портами , например TCSESM083F2CU0
Для варианта подключения к CPU через порт Modbus Plus:
3. Коробка присоединения (TAP) для Modbus Plus 990NAD23000, в которую должны быть подключены магистральный кабель и кабель ответвления. На незадействованный вход коробки обязательно подключить терминирующий резистор, входящий в комплект поставки коробки.
4. Кабель ответвления Modbus Plus 990NAD211 10 ( разьем DB9 вилка - свободные концы) подключается на сторону ответвления коробки TAP.
5. Кусок магистрального кабеля из бухты 490NAA27101 (вся бухта 30метров).
6. Набор разъемов со встроенными терминаторами ASMBKT185 для подключения к магистральному кабелю Modbus Plus.
7. Преобразователь USB->Modbus Plus TSXCUSBMBP.
После монтажа кабелей и коробки присоединения, кабель с разъемом из комплекта ASMBKT185 подключается к порту Modbus Plus модуля CPU.
Разъем кабеля 990NAD211 10 подключается к преобразователю TSX CUSBMBP.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна