ATV61: регулирование давления, ПИД-регулятор, датчик давления подключен к +10В/AI2 - нет регулирования
Датчик давления с токовым выходом 4..20мА имеет напряжение питания 9..36 В. Подключен к  +10В/AI2.
Аналоговый вход ПЧ AI2 сконфигурирован как токовый.

Регулирование давления не осуществляется.

Ответ:

Источник питания +10 В имеет максимальный ток 10 мА. Поэтому он не предназначен для питания датчика с током до 20 мА. Переключите датчик на питание от 24 В (клемма +24).

Также учтите, что большинство датчиков давления с токовым выходом 4..20 мА имеют минимальное напряжение питания бОльшее, чем 10 В.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: