Применение быстродействующих предохранителей в силовой цепи устройства плавного пуска необходимо при координации типа 2.
Выдержка из каталога:
Тип координации
Нормы определяют испытания при различных значениях тока, цель которых создать экстремальные условия для оборудования.
В зависимости от состояния комплектующих после проведения испытательного короткого замыкания различают два типа координации:
Координация типа 1: допускает повреждение контактора во время пуска при двух условиях:
- отсутствие любого риска для персонала;
- целостность любых других комплектующих, кроме автоматического выключателя и контактора.
Проведение ремонта после к.з. является обязательным.
Координация типа 2: допускает только небольшую спайку контактов при условии их легкого разделения.
После проведения испытаний по координации типа 2 аппаратура защиты и управления должна оставаться в рабочем состоянии.
После замены предохранителей проверьте контактор.