Для программирования ПЛК Premium с использованием программного обеспечения Unity Pro (EcoStruxure Control Expert)
необходимо соблюдать определенные правила, описанные в следующих пунктах:
В таблице описано, как соединить ПК с ПЛК.
Шаг | Действие | ||||||||||||
1 |
Для Premium подходят следующие:
| ||||||||||||
2 | Убедитесь, что для выбранного коммуникационного протокола корректно установлен драйвер, который подходит для Вашей операционной системы. Примечание: В документации по драйверам описаны разнообразные драйверы, доступные в соответствии с операционной системой. Например, чтобы ПК мог использовать X-Way адрес в сети Ethernet, Вы должны установить драйвер XIP. | ||||||||||||
3 | Убедитесь, что на панели инструментов иконка симулятора не выделена. | ||||||||||||
4 | Выберите адрес ПЛК, с которым необходимо соединиться, и тип связи, используя команду PLC ® Set Address... . | ||||||||||||
5 | Установите соединение при помощи команды: PLC ® Connection Результат: Теперь Вы можете выполнять все операции, доступные в оперативном режиме, устанавливать ПЛК в режим РАБОТА или СТОП, загружать проекты, или изменять программу и т.п. |
Опубліковано для:Schneider Electric Україна