Каков срок действия для батареек устанавливаемых в PLC Quantum?
Срок хранения батареи 990XCP98000 для CPU Quantum - 10 лет с потерей 0.5% её ёмкости в год.
Те же условия применимы и для PLC работающих круглосуточно в режиме 24x7 ( 24 часа все 7 дней в неделю).
Подробнее о времени работы батареек при различных условиях эксплуатации PLC см. прикрепленный документ.
При выключенном питании PLC , минимальное время жизни батарейки для любого типа CPU сотсавляет  1, 5 года при температуре 60 °C и 6 лет при  температуре 25 °C

Schneider Electric Україна

Вкладення
Battery Lifetimes for the Quantum CPU`s.jpg [94.63 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: