Как осуществить передачу данных (%MW…%M…) из ПЛК (Premium) в файл и наоборот для среды программирования UnityPro?
Функция переноса данных позволяет хранить значение следующих данных в файле:
  • локализованные переменные типа Boolean: %Mi,
  • локализованные переменные типа word: %MWi,
  • нелокализованные переменные,
  • экземпляры функциональных блоков.
Примечание:
Для нелокализованных переменных и экземпляров функциональных блоков,
перенос сохраненных в файле данных в ПЛК возможен только тогда, когда:
  • проект, для которого были сохранены данные, тот же, что и проект, который получает данные,
  • нет изменений в зоне памяти, в которой были расположены сохраненные данные.
Зона памяти изменяется, когда Вы:
  • используете команду Rebuild All Project ,
  • изменяете типы переменных или существующие переменные и выбираете команду Build Project ,
  • удаляете типы переменных или существующие переменные и выбираете команду Build Project .
Процедура для сохранения данных ПЛК
Вы должны выполнить следующие действия для переноса данных из ПЛК в файл:
ШагДействие
1Активируйте команду PLC ® Transfer Data from PLC to File которая отобразит соответствующий экран.
2Используя флажки, выберите типы данных, которые будут перенесены. Для локализованных данных Вы должны также определить диапазон переносимых данных при помощи ввода начального и конечного адреса диапазона.
3Определите путь и имя файла, в который будут сохранены данные.
4Подтвердите OK.
Примечание:
ПЛК может быть остановлен или продолжать работать. Если ПЛК находится в режиме Работа,
считывание данных с ПЛК может занять более одного цикла, и данные могут оказаться не синхронизированными.

Процедура восстановления данных в ПЛК. Вы должны выполнить следующие действия для переноса данных из файла в ПЛК
ШагДействие
1Активируйте команду PLC ® Transfer Data from PLC to File, которая отобразит соответствующий экран. (Приложенный файл «Transfer_Data_1»)
2Выберите файл для пересылки в ПЛК.
3Подтвердите OK.

Экран переноса данных для переноса в файл.
Экран переноса данных из ПЛК в файл изображен в приложенном файле «Transfer_Data_2»:

Описание параметров
В следующей таблице показаны параметры окна переноса данных из ПЛК в файл.
ПараметрОписание
ContentЭто поле используется для определения типа и диапазона данных, которые необходимо перенести. Флажки используются для определения типа, а поля From: и To: используются для определения диапазона локализованных данных. Когда файл восстанавливается, к этой информации доступ может быть получен только для чтения.
To fileЭто поле используется для определения пути и имени файла.
BrowseЭта кнопка может использоваться для обзора диска и определения имени файла и пути.

Прикреплен файл "FA175370_HELP"
На сайте размежена информация на русском языке, но старой версии HELP.
Большинство основных данных остаются прежние.

Примечание
Контроллеры Premium - прекращены к продаже с 2019 года через дилеров и системных интеграторов.
Возможны продажи ТОЛЬКО через сервисное подразделение по согласованию.

Информационные письма можно посмотреть и скачать с "облачного хранилища". (это ссылка)
Файл с сылками на контроллер Premium на "облачном хранилище". (это ссылка)"



Schneider Electric Україна

Вкладення
FA175370_HELP.rar [32.21 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: