Порт № 1 из конфигуратора может быть присвоен:
- встроенному порту Modbus для 140CPU6 •• процессорных модулей.
- первому из встроенных портов Modbus (MODBUSCOMM1) для других типов процессорных модулей Quantum
Порт № 2 может быть присвоен:
- или второму встроенному порту (MODBUSCOMM2), для процессоров с 2 встроенными портами
- или одному из портов на модулях 140NOM21xxxx.
Порт № 3 может быть присвоен :
- только одному из портов на модулях 140NOM21xxxx.
Например в одном шасси с процессорным модулем 140CPU31110 может быть применено еще два модуля 140NOM21x00, на каждом из которых есть порт с ModbusPlus и Modbus RTU.
Важно!
Параметры порта №1 и портов модулей 140NOM21xxxx, заданные в проекте , активируются только если переключатели на передних панелях процессорных модулей Quantum 140CPU3 •• /140CPU4 •• /140CPU5 •• находятся в позиции MEM.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна