При пуско-наладочных работах необходимо прочитать по шине Modbus из ВЗЛЕТ ТСР-М в ПЛК Modicon M340. Как возможно прочитать данные из регистров 349153-349247?
Для контроллеров фирмы Schneider-Electric Modicon M340 (BMXP342020) возможно чтение промежуточных результатов во всём диапазоте двойных слов (DINT) 4 0000 0000 до 4 FFFF FFFF,
для регистров входных сигналов (%IWxxx ) возможно чтение только DATA_EXCH в диапазоне входных регистров 3 0000 до 3 7FFF
в шестнадцатиричной системе и в диапазоне входных регистров от 3 00 000 до 3 32 767 для десятичной системы.
Двойные слова могут читаться используя READ_VAR и писать WRITE_VAR, но данная команда может работать только с промежуточными регистрами (%MW или 4).

Данные регистры 349153-349247 для ПЛК ModiconM340 не могут быть прочитаны.

Мы рекомендуем пользоваться устройствами,  оттестированными на организационном сайте www.modbus.org .

Полный текст вопроса и развернутый ответ приведен в файле, имя файла «Case_04301013».

Schneider Electric Україна

Вкладення
Case_04301013.docx [231.95 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: