- Найти на корпусе модуля BMXCRA его MAC адрес , состоящий из 6 групп чисел.
НапримерMAC Address 00-80-F4-08-F7-4A
- Взять последние две группы чисел и преобразовать их из шестнадцатиричного в десятичный формат.
Например
F7 ->247
4A->74
- Сформировать IP адрес модуля по умолчанию, подставив получившиеся числа в адрес 10.10.хх.уу , где хх будет 247, а уу 74.
Получим 10.10.247.74
Настроить порт персонального компьютера, с которого будем связываться с модулем CRA на ту же подсеть с маской подсети по умолчанию 255.0.0.0
4. Выключить питание CRA
5. Переключатель ONES на передней панели модуля поставить в положение STORED
6. Включить питание модуля CRA
7. Командой ping проверить , что связь с модулем существует.
8. Установить на компьютер программу Unity Loader версии не ниже v2.2
Рекомендованная версия v2.3 идет в комплекте дистрибутива Unity Pro v7.0
9. Запустить программу Unity Loader
10. В окне Media выбрать Ethernet
11. В окне Address ввести получившийся у нас IP адрес модуля по умолчанию (Например в нашем примере 10.10.247.74)
12. Нажать кнопку "Connect"
13. Переключиться на закладку "Firmware"
14. В окне выбрать путь к файлу прошивки (например BMXCRA31210.ldx)
15. В правой части окна проверить появившийся MAC адрес с реальным MAC адресом модуля.
16. Убедиться , что цвет стрелки (между полями версий загружаемого FW и загруженного FW в модуль) – зеленый.
17. Нажать кнопку "TRANSFER"
18. Дождаться конца загрузки.
19. После появления надписи «Firmware upgraded successfully» подождать 2-3 минуты для нового восстановления связи межу компьютером и модулем CRA.
20. Нажать кнопку CLOSE, закрыть программу Unity Loader
21. Выключить питание CRA
22. Переключатель ONES перевести из положения STORED в положение требуемого по проекту адреса.
23. Включить питание модуля CRA.
Прошивка завершена!
Опубліковано для:Schneider Electric Україна