Вопрос: Что сохраняется в Sepam при отключении питания?
Среда/Окружение/Версии: Sepam 20, Sepam 40, Sepam 60, Sepam 80
Решение:
В таблице ниже перечислено, что сохраняется в памяти Sepam при отключении питания.
В случае c Sepam 60 и 80 батарейка должна быть в порядке.
Среда/Окружение/Версии: Sepam 20, Sepam 40, Sepam 60, Sepam 80
Решение:
В таблице ниже перечислено, что сохраняется в памяти Sepam при отключении питания.
В случае c Sepam 60 и 80 батарейка должна быть в порядке.
Сохраняются при отключении питания | Sepam 20 | Sepam 40 | Sepam 80 |
Осциллограммы | Х | ||
Счетчик часла часов работы | Х | Х | |
Пусковой ток | Х | Х | Х |
Кумулятивный ток отключения | Х | Х | Х |
Число операций включения | Х | Х | Х |
Время взвода пружины | Х | Х | Х |
Хронология аварийных сообщений | Х | Х | |
Дата и время | Х | Х | |
Дополнительные измерения (для серии 40) | |||
Максиметры активнои и реактивной мощности | Х | Х | |
Счетчики энергии | Х | Х | |
Контекст аварийного отключения | Х | Х | |
Дополнительные измерения (для серии 80) | |||
Число отключений по фазной защите | Х | ||
Число отключений по земляной защите | Х |