Вторичный ток, приходящий с CSH120 (CSH200), Sepam пересчитывает в соответствии с заданным коэффициентом трансформации (2А или 20А). Ни на что, кроме точности определения тока замыкания на землю, это не влияет. Следует выбирать такой вторичный ток, чтобы он укладывался в пределы работы защиты от ОЗЗ.
Пределы по току ОЗЗ уставки Sepam с датчиком CSH
ном. ток 2 А уставка 0.2 A ... 30 A
ном. ток 5 А уставка 0.5 A ... 75 A
ном. ток 20 А уставка 2 A ... 300 A
Опубліковано для:Schneider Electric Україна