Issue:
In Vista, a background or icon is displayed correctly, however, in webreach/Diagrams only a red X is displayed.
Product:
ION Enterprise 6.0
StruxureWare Power Monitoring 7.0
Power Monitoring Expert 7.2/8
Cause:
The program cannot display a file in Webreach/Diagams if name contains special characters such as "&".
Resolution:
Change the name of the file to alphanumeric charaters only.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Інструмент вибору продукту
Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.
Розрахувати вартість
Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Довідковий центр
Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.