Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Error 'COMDLG32.OCX missing' when trying to install Slinger

The following error appears when you are installing Sling on Win 7, Server 2008 or Win 8:


COMCTL32.OCX is an Active X Control that is used by applications to display dialogs. It is widely used, but considered 'old' as it has been replaced in new applications by MS presentation foundation (WPF) . The solution is to reinstall this component.

The description of the problem, how to solve it, and several documents with background information can be found at

http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-files/comctl32ocx-error-in-windows-7/051b2862-b4a1-45fc-aad8-140ed32dc682


Legacy KB System (APS) Data: RESL210067 V1.0, Originally authored by CoBu on 12/18/2012, Last Edited by CoBu on 12/18/2012
Related ranges: Vizelia, REM, EVO, EPO, Hosted Simple Energy Management Solution (SEMS)

Schneider Electric Україна

  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміна продукту
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
  • Ecostruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings