Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
How to adjust the scale factors used for the Voltmeter, Ammeter, or Wattmeter values of a Power Meter 800.

Issue:

Need to adjust the Scale Factor for the Voltmeter, Ammeter, or Wattmeter values of a Power Meter 800.


Product Line:

Powerlogic PM800 Series Meter


Cause:

Customer wants to adjust the Scale Factors used for the Voltmeter, Ammeter, or Wattmeter Values of a Power Meter 800.


Resolution

See attached document.
(How_to_adjust_the_scale_factors_used_for_the_Voltmeter,_Ammeter,_or_Wattmeter_values_of_a_Power_Meter_800)


Schneider Electric Україна

Вкладення
How_to_adjust_the_scale_factors_used_for_the_Voltmeter,_Ammeter,_or_Wattmeter_values_of_a_Power_Meter_800-.pdf [91 KB]