при пуске электродвигателя холодильной машины происходит срабатывания Micrologic 2.2M. Ток двигателя 32А. Уставки на NSX Ir=140A, Isd=1400A. АВ вводной на щит. В чем может быть причина отключения?
Расцепитель Micrologic 2M рассчитан только на трехфазную нагрузку без нейтрали, защита от небаланса фаз, реализуемая этим расцепителем, не регулируется и не выводится.
Устройство вызывает отключение автоматического выключателя в случае небаланса фаз:
  • превышающего 30-процентный постоянный порог срабатывания Iнебал.;
  • после нерегулируемой выдержки времени tнебал., составляющей: 0,7 с при пуске; 4 с в нормальном режиме работы.
Обрыв фазы представляет собой особый случай небаланса фаз и приводит к отключению на таких же условиях.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: