Schneider Make Circuit Breakers are designed on mean opening time or closing time.
The value is same for LF1 or LF2 or LF3 Circuit Breakers. It is linked to the operating mechanism RI used for all the LF Circuit Breaker.
- Mean opening time at Un : 48 ms.
- Mean Closing time at Un: 65 ms.
Where Un = Nominal Voltage
The minimum opening time and closing time values cannot be defined as these depend on the adjustment made during the short-circuit breaking tests.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Інструмент вибору продукту
Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.
Розрахувати вартість
Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Довідковий центр
Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.